This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:使用2.5V 时如何选择和计算电容器

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/996636/dp83867ir-how-to-select-and-calculate-capacitors-when-using-2-5v

器件型号:DP83867IR

大家好、团队、

我收到了客户关于 PHY OSC 的电容器配置的问题。

DP83867IR 数据表中的9.2.1.2时钟输入(XI)建议包含振荡器连接指南。

"如果使用外部时钟源、XO 应保持悬空。 对于1.8V 时钟源、XI 应连接到时钟源。 对于3.3V 或2.5V 时钟源、建议使用电容分压器、如图32所示。 对于3.3V 时钟源、建议使用的 CD1和 CD2功能为27pF。 如果使用2.5V 时钟源、请与供应商核实建议的电容器负载。 CD1和 CD2的值应进行调整、以满足电气特性中定义的 XI 输入引脚规范"

建议对具有3.3V 时钟源的 CD1和 CD2使用27pF、但我无法理解有关2.5V 的说明。

  • 您能告诉我在使用2.5V 时如何选择和计算电容器吗?

我们的系统将具有最小0.9VCC 的高 OSC 输出和最大15pF 的负载能力。

因此、OSC 输出高电压电平为2.25V-2.5V、超出了 PHY 输入(XI)最大规格2.1V。

此致、

梁太郎福井