This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:未检测到 m.2上的 SATA 器件

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/995464/tusb9261-sata-device-on-m-2-not-detected

器件型号:TUSB9261

您好!

我们设计了一个电路板、将您的 TUSB9261用作从 USB2.0到 m 2连接器上的 SATA 的转换器。

我们可以对闪存进行编程、可以在 Windows 上看到 USB 设备、但看不到 SATA 磁盘。

我们已更正芯片复位引脚上的错误。

我们还连接了芯片的调试线路、芯片未检测到任何 SATA 器件。

由于我们没有交换 TX 线、因此我们使用固件不进行极性交换。

您对此有什么提示吗?

谢谢

.e2e.ti.com/.../Sata-TUSB9261-schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会确保使用的 FW 版本与 PCB 上的布线相匹配。 如果 极性交换不正确、则会阻止 SATA 设备连接。  

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/interface-forum/978796/faq-tusb9261-sata-device-not-connecting-to-tusb9261 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已检查固件。 这是正确的、因为我们检测到将 SATA 电缆直接焊接到旁路电容器的磁盘。 您在我们的原理图中看到了任何问题吗? 我们的主要疑问是 m.2连接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 我没有看到接头出现任何明显问题。 然而、GRSTz 似乎被0欧姆下拉。 GRSTZ 是否在任何时候被拉高? 如果不是、这可能会解释为什么您看到器件无法正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们知道这个问题、并解决了。 但芯片本身可以与外部 SATA 磁盘配合使用。 唯一的问题可能是 m.2连接器或此时信号完整性出现问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB9261和连接器之间的线迹有多长? 我可以查看您的布局吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我真的很抱歉,但我只读了你的回复…

    不过,我将在明天详细介绍我们的 PCB 布局。 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、请随时在此处发布布局、也可以通过 E2E DM 分享。