This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:当 DP83869HM 在铜缆或光纤模式?下工作时、我们是否可以使用3个 LED 进行指示

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/997646/dp83869hm-can-we-use-the-3-leds-to-point-out-when-the-dp83869hm-works-in-the-copper-or-the-fiber-mode

器件型号:DP83869HM

您好的团队,

 DP83869HM 具有三个 LED 来 指示某些状态。

 当  DP83869HM 在铜缆或光纤模式下工作时、我们是否可以使用3个 LED 进行指示?

 我在数据表中找不到有关这一点的任何说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    我正在研究您的问题、并将在明天提供更多反馈。

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    光纤模式下的默认 LED 配置如下:

    默认 LED 配置

    MODE (3引脚搭接)

    LED_0

    LED_1

    LED_2

    0

    RGMII 到铜(1000Base-TX/100Base-TX/10-T)

    从10/100M/1G 向上连接:稳定打开

    1G 链路连接:稳定打开

    接收或发送活动

    1

    RGMII 至1000Base-X

    光纤链路:稳定打开

    TX 活动:  

    RX 活动:  

    10.

    RGMII 至100Base-FX

    光纤链路:稳定打开

    TX 活动:  

    RX 活动:  

    11.

    RGMII 至 SGMII

    SGMII 链路从10/100M/1G 上升:稳定打开

    SGMII 1G 链路:稳定打开

    TX 和 RX 活动:  

    100

    铜缆连接到1000Base-X

    建立铜缆链路状态链路:稳定打开,

    链路中断至100M 或半双工:LED 闪烁(错误条件)

    光纤链路状态:LED_1:链路已建立:稳定。  

     

    TX 和 RX 活动:  

    101.

    铜缆转100Base-FX

    建立铜缆链路状态链路:稳定打开,

    链路中断至10M 或半双工:LED 闪烁(错误条件)

    光纤链路状态:LED_1:链路已建立:稳定。  

     

    TX 和 RX 活动:  

    110

    SGMII 到铜(1000Base-TX/100Base-TX/10-T)

    从10/100M/1G 向上连接:稳定打开

    1G 链路连接:稳定打开

    TX 和 RX 活动  

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。