This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:眼图建议

Guru**** 2777195 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/994126/tdp158-eye-diagram-recommendations

器件型号:TDP158

先生,您好:

我们使用的是 TDP158。

我们正在测试 HDMI 1.4、并提供我们的测试报告供您参考。

我们只将寄存器0C 更改为60、将寄存器0D 更改为78、其他寄存器使用默认值。

根据我们的测试结果、CK-D1发生故障、请参阅下图。

请帮助我们提供建议、并告诉我们如何改进此眼图?   

非常感谢。

e2e.ti.com/.../HDMI1.4_5F00_tested-results.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 TDP158是转接驱动器、  

    1.从源极到 TDP158的布线长度是多少?

    2.当前的 RX EQ 设置是什么?

    3.当前的 TX 预置设置是什么?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请参阅以下反馈。

    最短的端口线长度约为3800mil、最长的端口线约为5800mil。

    2.15.5dB 、均衡控制寄存器值为78。

    3、0dB 、MISC 控制0Ch 字段说明值为60。

    请帮助提供您的建议。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    假设3.4G 数据速率下的损耗为~0.4dB/英寸、3800mil 将为您提供~1.6dB 的损耗、5800mil 将为您提供~2.46dB 的损耗。 15.5dB 均衡化过度、因此请将3800mil 的 EQ 设置为尽可能接近1.6dB 损耗、并将5800mil 的 EQ 设置为尽可能接近2.46dB 损耗。

    谢谢

    David