This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:TX2P/N 没有输出信号

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/997108/hd3ss3220-tx2p-n-has-no-signal-out

器件型号:HD3SS3220

先生,您好:

我们使用 HD3SS3220并测试反向导管。

我们发现 TX2P/N 没有输出信号、请参考下面的信号波形。  

  

我们不设置任何寄存器、而是通过 GPIO 控制 HD3SS3220。 请参阅我们的原理图和布局、如下所示。

如何解决此问题?

请向我们提供您的建议。

非常感谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN_MUX 和 EN_CC 引脚是否为低电平? 您可以在 CC 引脚上获取波形吗?

    这是 DRP 吗? 连接到 DFP 时是否正常工作?

    它还缺少 DFP 的 VBUS 开关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN_MUX 和 EN_CC 引脚下拉。

    这是 DFP 模式。

    VBUS:5V 电压正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 DFP、您需要 VBus 开关、它通常由 ID 引脚控制。 连接 UFP 后、VBUS 将打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果我们在连接到 UFP 之前在 VBUS 上提供5V 电压、会发生什么情况?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1/CC2已更改、但 DIR 始终为高电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们在连接到 UFP 之前在 VBUS 上提供5V 电压、会发生什么情况?

    ID 引脚不会变为低电平、并将在0v 时等待 Vbus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、感谢 您的快速回复。

    还请帮助我向同事 Jun's 提问。

    什么因素会导致即使在 CC2的电平更改为低电平后 DIR 也不会变为低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIR 也可能等待 ID 引脚变为低电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您刚才提到了下面这一段、它是一项重要信息。

    如果我们在上电时保持直接提供5V 电压的结构而不通过开关打开、我们是否能够通过使用下图控制 ENn_CC 信号来使 ID 引脚变为低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 Vbus 处于 DFP 模式下的 VBUS_DET 引脚时、ID 引脚不能变为低电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们昨天已经解决了这个问题、它几乎与您分享的内容完全相同。

    在我们的电路设计中、我们将 ID 引脚连接到 CPU、并使用另一个 I/O 引脚来控制5V 电源开关、而不是将 ID 引脚直接连接到电源开关、然后修改固件以实现此行为。

    现在、我们可以看到通道2中用于可逆插入的波形。

    总之、非常感谢您的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果您有 CPU 来控制 VBUS 开关、这是正确的方法