This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064RNQEVM:器件不工作

Guru**** 2930080 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064RNQEVM, TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/992767/tusb1064rnqevm-device-is-not-working

器件型号:TUSB1064RNQEVM
主题中讨论的其他器件: TUSB564

大家好、

客户有一个新 的 TUSB1064RNQEVM、根据他们的说法、器件无法正常工作。 下面是详细信息。

"

我使用的是 TUSB1064RNQEVM
我遵循了原理图和表格、但完全没有结果。

我将器件连接到 Type C、将 Display 连接到 Display 端口、但不会发生任何情况

我使用3个器件对其进行了测试。
1) Samsung S8+
2) Macbook M1 Pro
3) 3)定制的 PC、B450M Pro

请参阅 EVM 设置: e2e.ti.com/.../EVM-setup.zip

"

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    客户能否确认 是否通过使用外部 I2C 主设备启用了 TUSB564 I2C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    对延迟答复表示歉意。

    客户似乎尝试了不同的方法、您能否确认这种方法是否可行。 下面是客户的回应。  

    "嘿、在这里、接口有点棘手。 因此、我订购了 USB 转 ISS 适配器(I2C、SPI、串行)、以便可以与器件联系。 这是必要的吗? 我所接触的工程师说、需要查看开发板的状态。 请告诉我、谢谢。 以下是我购买产品的链接: https://acroname.com/store/r348-usb-iss "

    谢谢你。

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    校正 可 使用的外部 I2C 主设备。 这将有助于了解平板电脑连接后的设备状态。 电路板是否还由外部供电?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    好的一天、很抱歉回复太晚、我刚刚收到了客户的回复。 下面是详细信息。

    "进行了一些测试、并使用通信操作员尝试连接到电路板
    运行任何代码都会为我们提供"f"、这意味着我已正确连接到 i2c。

    我在打开和关闭电源的情况下都进行了测试。

    您能推荐其他产品吗? 或其他解决方案来运行电路板?

    所有接线均基于用户指南说明。"

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    不确定客户是否通过 I2C 看到器件。 他们能否尝试读取寄存器0x00表地址0x0F、请确保引脚配置与 EVM 用户指南中的表1相匹配。 我们可以确认 VCC 为3.3V 吗? 读取寄存器0x00将确保器件位于 I2C 中并响应正确的 I2C 地址、以便 PD 控制器可以根据 Type-C 连接配置器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    好的、我刚刚收到了客户的回复、即使遵循此处提供的分辨率、EVM 仍然无法正常工作。 现在、客户 要求退还所述器件/退款。  

     此致、
    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    客户是否无法通过 I2C 进行连接? 对于退货问题、我建议在 TI.com 上提出客户支持请求。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、  

    感谢您的回答。

    是的、根据客户的说法、他们  在使用 EVM 时未成功、并且希望器件返回/更换。 为了让我们在客户支持中继续执行该流程、我们需要您对此进行批准。

    谢谢你。

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    让我们转到内部电子邮件以讨论更多详细信息。 我没有发现为客户提供更换板的问题。