This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320HAI:器件枚举为拉电流、但它应为灌电流

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/994893/tusb320hai-device-enumerates-as-source-but-it-should-be-a-sink

器件型号:TUSB320HAI
主题中讨论的其他器件:TUSB320

提供案例详细信息或注释:我们期望 TUSB320在连接到 OTG 器件时成为灌电流。

我们确实有一种罕见的情况、即 USB320HAI 在不应强制使用源模式的情况下强制使用源模式。
我们的器件通过 USB-C 连接到 Mac 书籍、有时它不枚举为接收器、而是提供 Mac 书籍。
我们在其他笔记本电脑上看不到这种行为。
SRC50.png 显示了一个好案例。 我们连接到 Mac 笔记本电源方向协商两次(我们已在 TUSB320上设置 Try。SNK 位)
但有时我们最终会遇到 SRC51.png 情况、其中 TUSB320会打开 VBUS 并进入源模式。
我们不明白为什么 TUSB320不等待 CC_BUounce?
我们假设 MAC 拒绝作为源、因为 VBUS 仍然过高。 但我们有一些图、其中它看起来是相对于超时的、而不是在正确的模式下打开。 请参阅 SRC39.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发送 TUSB320原理图? 波形中的颜色是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍需要帮助?