This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25820:IEC 62368认证数据

Guru**** 2928210 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/994713/tps25820-iec-62368-certification-data

器件型号:TPS25820

我的客户需要 TPS25820数据表中描述的 IEC-62368认证数据。
请提供支持?

此致、
Hironori Yoshimura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的 TPS25820专家目前不在办公室、下周一将能够帮助您解决您的请求。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、 您是否有任何更新? 我的客户正在等待您的响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshimura-San、

    您能让 FAE 联系我吗?

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Emma

    我正在台湾的松下公司的一本艰难的书里充电。 有关 TPS25820的 IEC-62368认证数据的信息,您能否在本周内向我们提供这些数据?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我跟了 Yoshimura-San。

    谢谢、

    Emma