This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1785:SN65HVD1785

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1785

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/993116/sn65hvd1785-sn65hvd1785

器件型号:SN65HVD1785

使用此芯片在 RS-485总线上输出专有代码。 该信号由另一个'485收发器沿线路接收。 +(A)和-(B)线路的输出电压电平为2.5V、信号传输正确。 一段时间后、+(A)线会死区至几毫伏。 在未施加负载的情况下、它仍然处于死区状态。 更换芯片使其再次工作。 这仅发生在+(a)上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我已经通知了一位专家这个主题、他们将相应地做出回应。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    您能否检查电源以查看是否 发生了相应的压降? 或者是否存在任何可能的连接问题? 最后一个问题是:您能不能建议您在哪里购买器件? 如果您怀疑器件有问题、可以联系您的供应商进行故障分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源中没有相应的压降。 此 SN65HVD1785由一个微控制器驱动、并且电路中的所有电压保持正常、包括到收发器的电压。 从微控制器到收发器的 Tx 线发送正确的代码、但只有芯片总线侧的 A(+)线不起作用。 这些器件是从 DigiKey 购买的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您不介意、  可以分享您的原理图吗? 芯片本身是否会恢复、您是否需要重启电源、或者(+)线路 是否不再正常工作?  有多少器件显示此问题? 如果您在 新电路板中放置有问题的芯片、它是否会显示相同的行为? (我想从公式中取出其他因素。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是部分原理图、显示了连接到 Cat5模块化插孔的引脚1和2的收发器输出。 您还可以看到、有2个点可用于连接偏置电阻器、但在此应用中未连接任何电阻器。 芯片无法恢复、用新芯片替代可以解决问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    感谢您提供更多信息。 原理图对我来说很好。  此问题是否仅在 SN65HVD1785发射时发生? 听起来也没有负载。 您能确认它是真的吗? 同样、您的不良器件有多频繁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题发生时未知、但在一个特定作业现场有6台设备发生故障。 这些器件均使用 Cat5电缆通过总线连接到另一个'485收发器。 这些器件连接到的'485收发器未发生故障。 故障的特征是器件在安装后工作、但在一段时间内开始出现故障。 我在不同的作业现场安装了其他设备、但这些设备没有出现故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您不介意、您能否共享已连接的设备? SN65HVD1785具有高总线故障电压、 可维持高直流电压。  我怀疑此问题可能是由意外的 ESD 事件引起的。 但是、由于引脚始终会损坏、是否可以 检查   是否存在与导线这一侧具体相关的任何风险?