This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:多播模式下的 DP83869HM

Guru**** 2962040 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/997391/dp83869hm-dp83869hm-in-multicast-mode

器件型号:DP83869HM

您好!

我有一个具有 DP83869HM 以太网 PHY 的板。

单播或广播操作中的所有操作均正常:ARP 命令、UDP 消息[...] 正确接收/传输...

我应该以多播方式接收视频摄像机流(239. x.x.x.x 中的 IP 地址、40位为1的 MAC 地址)。 该摄像机的制造商告诉我、他们的摄像机和我的电路板之间没有特别的协商(没有订阅包或类似的东西:摄像机一旦通电就会流)。

您是否知道以太网 PHY 中是否有一些特殊的寄存器配置可用于接收多播数据包? 我看不到任何这样的寄存器、但可能我错过了一些东西。

您是否对不接收视频数据包有任何想法?

非常感谢、

 广告

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AD、

    为了更好地回答您的问题、您能否提供用于连接摄像机的接口?

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢这份答复的第一部分。

    摄像头通过铜缆接口以1G 以太网链路传输数据。 它使用多播和巨型帧。 以太网链路连接到 PHY。 PHY 和处理单元(在我的案例中为包含 MAC 的 FPGA)之间的连接位于 SGMII (LVDS)中。

    问题是单播数据包正确发送/传输。 我不知道如何解决问题:多播配置或巨型帧...

    非常感谢、

     Arnaud D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnaud、

    使用了什么数据包间隙?  

    传输故障、数据包丢失、观察到错误、链路丢失等的性质是什么?

    链路伙伴是否能够生成数据包并对错误进行计数? 如果是、我们可以将 PHY 设置为反向回送、并让链接伙伴检查错误。 可以通过寄存器0x16将 PHY 设置为反向环回。

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在使用的 MAC 配置(FPGA)中发现了问题...

    很抱歉给您带来不便、非常感谢您的支持。

    此致、

     Arnaud。