This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982DMC:在制造期间刷写 SPI 存储器芯片

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/994435/tps65982dmc-flashing-the-spi-memory-chip-during-manufacturing

器件型号:TPS65982DMC

当我们要在生产中闪存 SPI 时、是否需要任何专用电路来断开 SPI 存储器与 DMC 的连接? SPI 引脚是否失效防护意味着在 DMC 未通电时、没有通过 DMC 对电路板进行反馈馈送的风险?

我们主要关注 Gorilla Creek 参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaakko、

    很抱歉耽误你的时间、这肯定已经滑过了。  

    可以使用 Dediprog 或 Aardvark 等器件在电路板未供电的情况下对 SPI 进行编程。

    https://www.dediprog.com/product/SF100

    在现场升级方面、我们的配置工具具有一种通过 DMC 上的 USB 连接进行更新的方法。

    请访问我们的安全网站、通过以下链接获取 Gorilla Creek 的相关工具:

    https://www.ti.com/product/TPS65988DK

    Jacob