This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD257:两个收发器被设置为冗余配置

Guru**** 2783245 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/997697/sn65hvd257-two-transceivers-are-setup-in-redundant-configuration

器件型号:SN65HVD257

大家好、

我们希望在下面询问客户的问题时提供帮助。

当两个收发器设置为冗余配置时、这两个收发器都将启用、任何一条总线上都不存在终端。 如果我在 TXDprime (U1和 U2 SN65HVD257的引脚1)上传输数据并测量信号 TXD prime 和 RXD prime、我可以看到图片中所附的脉冲序列(无法看到传输的数据)。 CAN 总线上不存在终端、因为我只想查看发送信号。 这是不存在终端时的预期信号吗?

启用时的功耗。 我在 CAN1上连接 CAN 总线分析仪(它具有端接功能)、并希望在 CAN1总线上传输数据。 由于我不想在 CAN2总线上传输数据、CAN2只被使能并保持开路(无端接)。 但在电路板上的 CAN2端接之前、我不能在 CAN1总线上传输数据。 CAN1和 CAN2是否为冗余? 是什么导致了这种情况。

此外、当 CAN 接口启动时。 它将传输任何随机数据是正常的? 如果我传输一些数据、它会一直发送数据、直到该总线上的其他节点发出 ACK? 如果其他节点 ACK 仍然在总线上传输相同的数据、则永远不会停止。 这是预期行为吗?

感谢您的支持。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    RXD 和 TXD 引脚是否从器件外部上拉高? 您可以提供原理图吗?

    这些器件还被设计成具有终端电阻器、如果没有终端电阻器、它们将无法按预期工作。 您肯定应该在两个终端节点上都包含120欧姆终端电阻器。

    添加终端电阻后、您可以发送相同的屏幕截图。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我们 具有 与 SN65HVD257 CAN EVM 相同的配置、但我们使用两个 TCAN1043HGDQ1 CAN 收发器。  


    添加120欧姆端接电阻后、我可以在示波器上看到发射数据。 此处是在 TCAN1043HGDQ1的 TXDPRIME (蓝色)、 CAN 收发器 A 的 RXD  (红色)、  CAN 收发器 B 的 RXD  (绿色)和处理器的 RXDPRIME (以及两个 RXD 信号、黄色)上测得的附加信号。  
    由于没有连接其他节点、因此可以看到 ACK 位是隐性位。  

    https://drive.google.com/file/d/1kMuZQmgsqA4crriO0OOgksyHjCMLoCHL/view?usp=sharing

    谢谢、

    Khyati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khyati、

    我不允许在工作计算机上打开驱动器文件或其他文件共享网站。 您能否发布示波器快照的 pdf 或图像? 您也可以通过 电子邮件将其发送给我,网址为 c-ayoub@ti.com 。

    最棒的

    Chris