This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS34LV87T:热性能信息

Guru**** 2845750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/997493/ds34lv87t-thermal-information

器件型号:DS34LV87T

大家好、团队、


你好。 我的客户正在寻找 DS34LV87TM/NOPB 的热性能信息。 数据表中未提供此信息、您能否将此数据分享给我们?

此致、
Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、

    由于这是一个较旧的器件、我们必须向热建模团队索取此信息。 这可能需要一个弱检索、如果您想通过电子邮件继续处理、您可以向我发送电子邮件。 否则、一旦信息可用、我将更新此主题。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、

    好消息、我实际上能够从一个正式请求中找到信息:

    θ JA (结至环境热阻)- 75.0 C/W

    Theta JC  (结至外壳(顶部) 热阻) - 35.7 C/W

    Theta JB (结至电路板热阻) - 35.5 C/W

    PSI JT  (结至顶部特征参数) - 6.3 C/W

    PSI JB (结至电路板表征参数)- 32.3 C/W

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    感谢您的参与、您能否与我分享 此器件的最大额定结温?

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    根据上述信息和最大运行自然通风温度、我怀疑运行 Tj 最大值约为125C、而绝对最大值接近150C (与最大存储温度相同)。 在我们的记录中查找这些数字的位置可能需要一些时间。 请告诉我这些估计是否足以满足您的需求。  

    此致、
    Eric Schott