This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:SN65DSI84

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/997685/sn65dsi84-sn65dsi84

器件型号:SN65DSI84

您好!

我们的公司 NPP Contactmodule Ltd. 根据您的 SN65DSI84TPAPRQ1微电路为特殊应用生成视频终端。

视频信号由 STM32H747控制器生成。
在串行产品中、图像显示在 C123HAN02显示屏上。
显示参数:RGB 1920 x 720、2端口 LVDS、时钟频率44.7 - 61MHz。
SN65DSI84TPAPRQ1通过2个通道接收 DSI 信号、并与 DSI 同步。
使用 DSI 调谐器实用程序、可以选择在 RGB888和 RGB565模式下提供图像输出的参数。

目前、我们需要在 S080QXG04EA 显示屏上显示图像。

显示参数:RGB 1024 x 768、1端口 LVDS、时钟频率52 - 71MHz。

与串行产品一样、SN65DSI84TPAPRQ1通过2个通道接收 DSI 信号、同步来自 DSI。

遗憾的是、无法在显示屏上获得图像。
但 SN65DSI84TPAPRQ1中的内置测试信号发生器可提供彩色垂直条纹的输出。
当由一个外部 DSI 信号计时时、LVDS 信号由必要的参数在输出端生成。

您能否澄清一下:如果 SN65DSI84TPAPRQ1的设置或电路中有任何未记录的功能要在指定的配置中工作?
特别是在从2通道 DSI 形成1端口 LVDS 的模式中。
此外、您能否解释一下:DSI 调谐器实用程序是否适用于选择指定配置的参数?
在本例中、它的应用有哪些功能?