This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD75:耐受电压测试问题

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/996861/sn65hvd75-withstand-voltage-test-issue

器件型号:SN65HVD75

尊敬的:

我有一款采用 RS485 SN65HVD75DGKR 的产品可耐受电压测试、但我发现泄漏电流比,μ A 标准要求低,μ A、所以我需要您的帮助来提供建议。

测试条件:485接口的 A/B 线路被拧在一起并连接至安全测试仪器的高压输出端; 完整 PGND 被连接至 安全测试仪器的另一个高压输出端;泄漏电流在 A/B 线路和 PGND 之间

我的原理图如下所示、左侧连接到 CPU,右侧连接到终端  

然后我尝试移除芯片、泄漏电流变为 UA 级别(测试前移除了空气放电和 TVS)。 如果我想通过电压测试、是否有专用的485芯片?或者此电路的设计是否有问题? 您能尽快给我建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了帮助我理解这个问题、我需要提出一些问题。 SN65HVD75在测试期间处于哪种状态? D/DE/REB (引脚4/3/2)和电源的电压是多少? 泄漏电流是否流经600Ohm 串联电阻? 电流流向哪个方向(从 PGND 流向 A/B、反之亦然)? 电流是否随高电压电平而变化?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、hao L:

    1. SN65HVD75在测试过程中不是电源,我的整个电路板都没有电源;

    2.normal 工作时、D/DE/REB 电压为3.3V;

     3.测试设备输出负载为600KΩ,Ω 测试圈为无串联电阻;Ω

    电流为 A/B 到 PGND

    电流稳定在11mA、不随高电压电平变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     输入电压有多高?

    驱动器输出在没有 Vcc 的情况下具有高阻抗。

    是否可以检查 IC 本身的行为? 如果电流不变化、则输入看起来像是被 TVS 钳制(11mA~=12V/(600Ohm + 510Ohm))。