This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:THVD8000连接

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD8000, THVD8000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/992213/thvd8000-thvd8000-interfacing

器件型号:THVD8000

尊敬的 Hao:

将 THVD8000连接到 MSP430 UART 接口时、R 应连接到 UART_TX、D 连接到 UART_RX 是否正确?

我们是否需要 D 和 R 引脚上的上拉或下拉电阻器?

此外、在 THVD8000EVM 中、D 引脚上还有15个导通电阻和50欧姆+ 10千欧的下拉电阻、需要15pF 和50欧姆的组件是什么?

B 和 A 引脚上的15k 和12k4电阻器的用途是什么?

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    R 应连接到 UART RX (到 MCU)引脚3、D 至 UART TX (来自 MCU)。 BTW、THVD8000 EVM 具有 用于 MSP430 Launchpad 的连接器。

    有些人使用 R 上的上拉电阻、这是可选的。

    R 上的15pF 用于测试目的、也可用于不同值的噪声滤波。

    D 上的50Ohm 可用于匹配信号发生器的阻抗。

    A/B 引脚上的15k Ω 用于调试。 120Ohm 是信号完整性的终端。 除了端接之外、大多数其他组件都不是必需的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您提供信息。 您能不能告诉您 D 线上是否有10k 下拉电阻器是强制性的?

    还 可以 提供 THVD8000EVM 的 BOM 和布局以供参考吗?

    此致、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    对于 BOM 和布局、直接向自己或 Hao 发送电子邮件会更容易。 通过电子邮件共享该信息比在 E2E 上轻松得多。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    D 上的10k 下拉电阻不是必需的。 您可以在此 线程中找到光绘文件。 我还上传 BOM 供您参考。

    e2e.ti.com/.../INT122A_2800_001_29005F00_BOM.XLS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hao:

    您能告诉我们是否有可能获得 Altium 布局文件吗?

    您能否告诉 A 轨和 B 轨是否需要为120欧姆差分基准电压与 GND?

    此致、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    有一个有关 THVD8000EVM Altium 文件的电子邮件主题、我们可以在其中处理该文件并使其保持脱机状态。

    120欧姆的作用是匹配这些应用中通常使用的双绞线布线的特性阻抗、并产生60欧姆的总阻抗、以接近 RS485驱动器要求。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的重播

    1) 1)如果使用120欧姆双绞线、则:

    演示板上线路的阻抗是多少

    1A)从 U6到 R11/R9 (B 和 A 线路)、单端和差分阻抗? (轨道宽度为10mil 间距15.6mil)

    1b)从 R11/R9到 C11/C9 (B 和 A 线)、单端和差分阻抗?   (轨道宽度为30mil 间距45.26mil)

    1C)从 C11/C9到 J27 (B_LC 和 A_LC 线路) ,单端和差分阻抗?   (轨道宽度为 60mil 间距 210mil)

    2)是否可以将 a/b 线和 B_LC/A_LC 线引用到相同的 GND?

    3)关于在最后一个从器件上开启端接的跳线。 是否可以在 PCB 边缘使用开关、然后将长线(1500mil)连接到端接电阻器? 在下图中标记为红色

    此致、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    1) 120 Ω 与差分 电缆/PCB 阻抗(或60 Ω 单端)匹配。

    1A)该走线位于 IC 和端接之间、应具有低阻抗;

    1b) 1c)这些 布线应与电缆阻抗匹配;

    对于使用长电缆的应用、通常情况下、PCB 布线 不 是 影响信号质量的主要因素。 在您的设计中、您可以将 IC 放置在尽可能靠近连接器的位置。

    2)  2)去耦电容器(C9/C11)两侧的直流电压被隔离。 它们不会共享同一个接地。

    3) 3)我认为可以这样做。 但是、我会使跳线布线尽可能短、否则您可以在总线上创建一些开放式"管道"。

    对于阻抗匹配、本 应用手册 是一个很好的资源。 有关存根、请参阅本 技术手册的第3节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hao:

    我在   Altium 中查看了 THVD8000EVM 板、并:

    1) 1)有关阻抗的信息  

    如果我将电路板上的数字(布线宽度/间隔和堆叠详细信息)放入阻抗计算器中、我会得到

    1A)用于 A/B 轨道60OHm 单端和111Ohm 差分阻抗(以 L2为基准)

    1b)对于 R10-R11/R8-R9之后的 A/B 轨道- 31 Ω 单端 和62 Ω 差分 (以 L2为基准)->这 与 TA 电缆的120 Ω 差分阻抗不匹配?

    1C)对于 C9/C11之后的 A_LC/B_LC 轨道- 18 Ω 单端 和37 Ω 差分   (以 L2为基准) ->这 与 TA 电缆的120 Ω 差分阻抗不匹配?

    2) 2)在整个第二层上是相同的 GND 平面、您感到难过的是 A/B 线路和 A_LC/B_LC 不共享相同的 GND?  

    此致、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    感谢您对此进行深入研究。

    1) 1) EVM 的设计不匹配电缆 阻抗。 同样 、与 10s 至100s 米的电缆相比、PCB 布线可以忽略不计。 不过、欢迎您在设计中实现布线阻抗匹配。

    2) 2) A/B 线路接地至 GND、A_LC/B_LC 接至 GNB。 电力线通信的目的是传输交流信号并阻止直流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hao:

    您能否检查我的原理图、并告诉您是否可以拆卸或需要更换某些组件?

    您还能在我的设计中告诉我们:

    1) 1)是否可以将参考 B 和 A 信号连接到 GND? 并使用60欧姆单端和120欧姆差分阻抗?

    2) 2)是否可以将 BUS_P 和 BUS_N 信号引用到 GND 或需要引用 BUS_GND? 此外、 是否可以使用60欧姆单端和120欧姆差分阻抗?

    此致、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    电源是48V 直流电吗? 1) 1)是的、请 参考 A/B 至 GND。 2) 2)请将 BUS_N 和 BUS_P 参考为 BUS_GND。  60 Ω 单端或120 Ω 差分工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    是的,电源是48V DC,为什么要问?

    BR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心。 我看到在电源轨上使用了 SMA6J48A。