This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB213:TUSB213

Guru**** 2926790 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/997550/tusb213-tusb213

器件型号:TUSB213
主题中讨论的其他器件:TUSB216I

早上好、

我正在设计采用此芯片组的电路板。 我计划使用它来抑制 USB 信号。

我的问题是、当我们没有电源时、USB 信号是否可以通过芯片组?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否当器件未通电时、信号不会通过。 我建议使用 TUSB216I、它允许在器件下方短接。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我不明白您对 TUSB216I 的看法... 下面简称为什么意思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 TUSB216I 数据表的10.2节布局示例以查看示例。 使用该器件、您可以将  器件下方的 D1x 和 D2x 引脚短接。