This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USBCA4:TS3USBCA420 I2C 1.8V 支持

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/997810/ts3usbca4-ts3usbca420-i2c-1-8v-support

器件型号:TS3USBCA4

大家好、

一些简短的问题。

我们将使用 TS3USBCA420、其中 I2C 电平上拉至1.8V。  

从阅读数据表中可以看出、该规格看起来支持它、但我想100%确定我们可以在1.8V 下运行 I2C。

在1.8V 电压下运行时是否存在任何时序问题?

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    正确的 TS3USBCA420在1.8V 时确实支持 I2C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Malik。