This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1146EVM:TUSB1146EVM

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1146EVM, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/997748/tusb1146evm-tusb1146evm

器件型号:TUSB1146EVM
主题中讨论的其他器件: TPS65987EVMTPS65987D

你(们)好

您能否向我发送适用于 TUSB1146EVM 和 TPS65987EVM 的原始项目文件?  

我的设计使用 TPS65987D 和 TUSB1046作为具有 DP 交替模式的 DFP。 仅 USB 设备按预期工作、但 DP 检测不工作。 与 DP 交替模式器件的 PD 协商似乎甚至没有启动?

此致

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    如果 PD 控制器配置不正确、则可能会出现这种情况。  请接受我朋友的请求、以便我可以通过 E2E DM 向您发送软件。 完成后、请在您的原始主题上发帖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接受:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    文件已发送!