This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:TUSB7320布线

Guru**** 2695575 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/996905/tusb7320-routing-tusb7320

器件型号:TUSB7320

大家好、我已经像这样路由了 TUSB7320控制器:

蓝色多边形是电源多边形、我已经阅读了设计布局指南并说:"不要通过分割平面路由信号"。 我知道多边形与分割平面不同、我的设计是否正常工作、还是有问题?

另一个问题是、当我有长度匹配时、我一直注意到内部长度不匹配、就是这样、不是吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不建议在此处的 USB 连接器的引脚上布线电源线迹。 即使信号位于不同的层上也是如此。   

    不确定我是否理解您对长度匹配的问题? 对于 USB 3、只有一个线对内偏移(长度匹配)要求。 参考第3.3节 信号调节器和 USB 集线器的高速信号布线长度匹配指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、这意味着"从不通过分离的参考平面路由信号"是什么? 如果信号在底层的电源平面上布线(我的堆栈层是上-下-下-上-下-上-下-上-下)、是否有任何问题? 或者、当我在两个平面之间通过空间路由信号时、问题是否会出现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 图5。 穿过分割平面的布线示例、以了解这种情况。 我不建议将电源平面用作您的信号基准。 如果您使用 VCC 平面作为参考平面、请参阅 图11。 VCC 参考平面。  

     信号调节器和 USB 的高速布局指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不明白您对参考平面的理解、我的电源层上没有任何接地。 我的层堆叠是顶部(信号)- GND -电源-底部(信号)。 您是否想说我不应该在底层布线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、差分路径将引用电容器实心平面(返回电流的最低阻抗路径)。 这称为参考平面、可以是电源平面、因为它是返回电流的电柜路径。 在您的案例中、电源平面用作参考平面、不建议这样做。 如果可能、您可以向电路板添加层、并在电源层和底层之间添加实心接地层。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Malik、另一个选择是在顶层布线、或使用 PWR 平面作为 GND 并将电源移至顶层和底层、对吧?

    另一个快速问题是、如果我添加图层、我应该在第三层添加什么? 我的意思是、最好的堆叠应该是:Top-GND-PWR-PWR-GND-Bottom?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确这两个选项都是可用的、但按照您提到的顺序更改堆叠、 Top-GND-PWR-PWR-GND-Bottom 将是最佳选择。