This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:无法识别开发板

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E-EVM, USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/994412/dp83td510e-evm-development-board-is-not-recognized

器件型号:DP83TD510E-EVM
主题中讨论的其他器件: USB-2-MDIO

通过 USB 连接时、无法识别开发板 DP83TD510E-EVM (两个器件、两个 WIN7/Win10 PC)。 所有跳线设置均为默认设置。 问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试将 R24替换为0欧姆(连接到 USB)以访问 USB 端口。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议! 提供的解决方案确实有所帮助。 开发板被识别为 MSP430-USB 示例 VID_2047 PID_0300。

    下一个问题是、手册中提供的"独立驱动程序包"(有下载站点的链接)不包含此类设备的驱动程序。 可能包含在 TI 的完整开发工具包中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igors、

    您参考的是哪个驱动程序包? 您可以将我指向手册部分吗?

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DP83TD510E-EVM 用户指南:

    ------

    4.1 MSP430驱动程序从以下网站安装最新的 MSP430驱动程序: software-dl.ti.com/.../ MSP430/MSP430_FET_Drivers/latest/index_FDS.html http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSP430_FET_Drivers/latest/index_FDS.html

    ------

    但是,该集不包含必需的驱动程序:( 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igors、

    我看到这个站点现在已经关闭了。 但我昨天可以在这个网站上看到 MSP 驱动程序。 您可以共享从网站下载的驱动程序、我可以确认驱动程序是否正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    存档内容:

    C:\ti\fetdrivers 目录

    21年4月21日19时48分


    21年4月21日19时48分 。
    21年4月21日19:48 0 b
    2012年4月16日12:19 仿真
    2012年4月16日12:19 安装日志
    12:27 160、544 MSP430_USB_Drivers_Software Manifest_WIN.pdf
    21年4月16日20:43 卸装程序
    2个文件160、544字节

    目录 C:\ti\fetdrivers\emulation

    2012年4月16日12:19


    2012年4月16日12:19 。
    2012年4月16日12:19 驱动器
    0个文件0字节

    目录 C:\ti\fetdrivers\emulation\drivers

    2012年4月16日12:19


    2012年4月16日12:19 。
    2012年4月16日12:19 MSP430
    0个文件0字节

    目录 C:\ti\fetdrivers\emulation\drivers\msp430

    2012年4月16日12:19


    2012年4月16日12:19 。
    2012年4月16日12:19 DPInst
    2012年4月16日12:19 USB_CDC
    2012年4月16日12:19 USB_eZ-RF
    2012年4月16日12:19 USB_FET_Win7_8_10_64
    0个文件0字节

    目录 C:\ti\fetdrivers\emulation\drivers\msp430\DPInst

    2012年4月16日12:19


    2012年4月16日12:19 。
    12:27 552、528 DPInst.exe
    12:27 1、047、632 DPInst64.exe
    2个文件1、600、160字节

    目录 C:\ti\fetdrivers\emulation\drivers\msp430\USB_CDC

    2012年4月16日12:19


    2012年4月16日12:19 。
    12:27 59 installCerts.bat
    12:27 17、842 msp430tools.cat
    12:27 4、019 msp430tools.inf
    12:27 4、245 USB_CDC_CERT.p7b
    4个文件26、165字节

    目录 C:\ti\fetdrivers\emulation\drivers\msp430\USB_eZ-RF

    2012年4月16日12:19


    2012年4月16日12:19 。
    12:27 17、151 430cdc.cat
    12:27 2、822 430CDC.inf
    12:27 56 installCerts.bat
    12:27 4、245 USB_eZ_RF.p7b
    4个文件24、274字节

    目录 C:\ti\fetdrivers\emulation\drivers\msp430\USB_FET_Win7_8_10_64

    2012年4月16日12:19


    2012年4月16日12:19 。
    12:27 525 792 difxapi.dll
    12:27 8、637 ump3410.cat
    12:27 14、336 umpf3410.I51
    12:27 56、320 umpusbvista.sys
    12:27 5、276 usbuart3410.inf
    12:27 1、721、576 WdfCoInstaller01009.dll
    6个文件2、331、937字节

    目录 C:\ti\fetdrivers\install_logs

    2012年4月16日12:19


    2012年4月16日12:19 。
    ti_msp430driver_setup_1.0.1.1_install.log:20:439,172
    1个文件9、172字节

    目录 C:\ti\fetdrivers\uninstallers

    21年4月16日20:43


    21年4月16日20:43 。
    21年4月16日20:43 5、764 ti_msp430driver_setup_1.0.1.1.dat
    ti_msp430driver_setup_1.0.1.1.exe:20:436,323,203
    2个文件、6、328、967字节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在进行双重检查、但这些应该可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是否已解决? 您是否尝试使用 USB-2-MDIO 工具读取/写入寄存器? 我已检查、EVM 应该具有预刷写 MSP430代码、并且您应该能够使用 USB-2-MDIO 工具读取写入寄存器。 如果由于某种原因、MSP 未响应、则您可以通过以下用户 guide.e2e.ti.com/.../msp430_2D00_usb2mdio_2D00_firmware_2D00_2.7.txt 来刷写所连接的