This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:HD3SS3220能否仅支持 UFP 并支持5V3A 电力输送?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/997264/hd3ss3220-can-hd3ss3220-do-ufp-only-and-support-5v3a-power-delivery

器件型号:HD3SS3220

您好!  

我客户的应用是监控器。 他们希望仅具有 UFP 和5V3A 电力输送。

 HD3SS3220能否仅支持 UFP 并支持5V3A 电力输送?  

如果是、如何配置它?

如果没有、还有其他解决方案吗?

下面是我的想法。

监视器可配置为 DRP 并配置为尝试接收。

-UFP 插件时,显示器没有数据主机,但提供5V3A 电流。

-DFP 插件时,显示器为 UFP 和电源。 但您实际上不会吸收电能。

有任何疑虑?

BR、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HD3SS3220可支持5V/3A。 作为 UFP、 它仅检测电流模式并通过 OUT1/OUT2提供。 DFP 用于广播和 电力输送

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    如果我将 HD3ss3229配置为 DRP 并尝试灌电流。

    -UFP 插件时,显示器没有数据主机,但提供5V3A 电流。

    -DFP 插件时,显示器为 UFP 和电源。 但您实际上不会吸收电能。

    有任何疑虑?

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HD3ss3220无法支持。 您可能需要 PD 控制器