This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1452:RS422/RS485可选 IC 建议

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/997614/thvd1452-rs422-rs485-selectable-ic-suggestion

器件型号:THVD1452

您好!

我想将 THVD1452 IC 用于编码器接口应用。 我有2种不同类型的编码器、其中一种是半双工(RS485、A 和 B OUT)、另一种是全双工(RS422- A、B、Y、Z OUT)。 我需要为此应用使用单个收发器。 我只想更改收发器的连接器输出。 那么、我可以将 THVD1452 IC 用于此应用吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alikaan:

    通过短接总线(A-Y 和 B-Z)来形成一个半双工总线、可将 THVD1452等全双工器件作为一个半双工器件运行。 如果有必要时可以在电路板上进行此连接的方法、我认为使用此器件连接两种类型的编码器没有问题。  

    此致、
    Eric Schott