This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1EVM:无法识别 DS90UB949-Q1EVM 的模拟 Launchpad。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB949-Q1EVM, DS90UB949-Q1, ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/997799/ds90ub949-q1evm-analog-launchpad-not-recognizing-ds90ub949-q1evm

器件型号:DS90UB949-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: DS90UB949-Q1ALPUSB2ANY

使用 Analog LaunchPAD 识别 DS90UB949-Q1EVM 时遇到问题。   我已对所有跳线和开关进行了加倍检查,并且它们都处于用户指南中表1-1和表1-2中的默认位置。   

 

当我将 DS90UB949EVM 连接到计算机时,我看到它在计算机设备管理器的“人机接口设备”下显示为“USB 输入设备”。

配置文件目录中列出的949个配置文件如下:

  

模拟 LaunchPad 屏幕不显示任何设备。  下面是屏幕快照。

 

您能想到 DS90UB949-Q1为什么不出现在 GUI 中的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    您是否可以检查我们网站上的 ALP 工具的最新版本? 在上图中很难读取 ALP 版本。

    链接到下面的 ALP 工具

    https://www.ti.com/tool/ALP

    请按顺序安装 ALP 帧工作(最新版本 v1.57.0010)和 ALP 配置文件更新(v10)。  

    此外、请确认您使用连接在 J36的12V 电源为电路板供电、如用户指南图1-3所示。 然后、您应该看到橙色 LED D3和绿色 LED D4亮起。

    谢谢、

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishy、

    是的、我安装了最新的 ALP、D3和 D4都打开。  绿色 LED 指示灯每隔一段时间闪烁一次。  当我将 HDMI 信号插入计算机时、它被识别为显示器。 我很确定949可以正常工作。   此外、我在插入 USB 连接时看到 HID 设备出现。

    还有其他需要注意的事项吗?

     

    谢谢、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    通常、您应该会看到下面显示的 usb2any 器件。 此外、请检查您的 ALP 版本和日期。

    如果您没有看到如上所示的 USB2ANY 器件、则我认为您的电路板上的固件可能已损坏。 我将找到并为您提供一个包含说明的链接。

    谢谢、

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了这个问题。  ALP 必须在"管理模式"下启动。