This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31E:低频时输出低

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV31E, UCC27531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/997728/am26lv31e-low-output-at-low-frequencies

器件型号:AM26LV31E
主题中讨论的其他器件: UCC27531

大家好、

你好。

我们的客户在使用 AM26LV31E 差动驱动器的设计中遇到问题。 它适用于高频、但在低频(低于1Hz)下、其输出会下拉(恢复为零)。 您是否知道出现此问题的原因?

请参阅随附的原理图。 在幻灯片6上、器件名为 dif_drv。  它连接到 UC2731栅极驱动器、因此脉冲不会保持导通。 它会关闭、栅极驱动器的输出显示为-4V (根据设计、关闭电压)。 因此、输出保持开启的最长时间为2秒 之后、它会关闭。 客户正在使用0.01Hz。

e2e.ti.com/.../Presentation1_2800_1_2900_.pptx

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    我想不出为什么 AM26LV31E 不能在低频下工作。 AM26LV31E 是否会在不连接 UCC27531的情况下保持开启状态? 是否可以检查输入? 如果输入是 Vcc 或 GND、会发生什么情况?