This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25814:电流限制变化

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25814, TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/997484/tps25814-current-limit-changes

器件型号:TPS25814
主题中讨论的其他器件: TPS25810

您能否使用 I2C 更新其 PDO 寄存器并将其标称工作电流降至500mA USB 标准值以下?

我在您的网站上没有看到 TPS25814的 TRM/programming guide、如果您能提供、那将会非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS25814无需编程。  数据表中列出了它的所有功能。 该团队正在努力让 TRM 在 TI.com 上发布、但尚未发布。

    谢谢、

    Emma  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Emma;

    从数据表中可以看出、电流限制为1.5或3A。  是否可以将其设置为任何其他较低的值?  此外、TRM 的预发行版是否可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如数据表中所示、您可以对1.5A 设置或3A 设置进行编程。 如果您在寻找更灵活的电流限制设置、我建议使用 TPS25810、它还提供了标准电流限制(有关定义、请参阅 USB Type-C 规范)。  

    也只是在您的初始问题中发现了 PDO 部件。 PDO 是 USB Type-C PD 通信的一部分。 TPS25814仅为 USB Type-C、不使用 PDO。

    谢谢、

    Emma