This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV028A:4通道和低传播延迟缓冲器

Guru**** 2928970 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV028A, DS90LV048A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/997576/ds90lv028a-4ch-and-low-propagation-delay-buffer

器件型号:DS90LV028A
主题中讨论的其他器件: DS90LV048A

您好、支持团队、

我们正在研究缓冲器 LVDS 到 LVCMOS 的桥接器。

DS90LV028A 是2通道、但我们需要下面的4通道缓冲器。

*时钟速率:148MHz

*输入:LVDS

输出:3.3V LVCMOS

*传播延迟:零(请告诉我最小/最大值)

4通道以上

您有没有任何选择?

如果您有其他选择、请告诉我。

此致

Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    您可以看看 DS90LV048A。 传播延迟最小为1.2ns、最大为2.7ns。

    此致、

    I.K.