This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:如何检查 DSI84的 mipi 输入是否为标准输入?

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/997766/sn65dsi84-how-to-check-the-mipi-input-of-dsi84-is-standard-or-not

器件型号:SN65DSI84

大家好、

在标题中、如何检查 DSI84的 mipi 输入是否为标准输入? 比如输入电压或其他东西? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiawei、

    您是否询问如何检查 DSI84的 DSI 输入是否符合标准? SN65DSI84符合 DSI 版本1.02.00标准、因此 、如果您想比较规格、可以参考此标准。

    此致、

    I.K.