This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR210:RGMII 转接驱动器解决方案

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100BR410, DS100BR210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/997515/ds100br210-rgmii-redriver-solution

器件型号:DS100BR210
主题中讨论的其他器件:DS100BR410

大家好、  

我们的客户正在尝试查找 RGMII 转接驱动器。 我们是否有这种解决方案? 我检查了先前帖子中建议的 e2e 和 DS100BR210或 DS100BR410、但我的理解是 RGMII 是单端协议。 我们是否仍可以将其中任何一个用于 RGMII?

RGMII 引脚(3.3V)

 

此致、  

Leroy Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leroy、

    据我了解、RGMII 是三电平的、与我们的 NRZ 器件不兼容。 通常、我们看到客户使用这些具有 SGMII 接口的器件。

    此致、Nasser