This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:SPI 闪存设置

Guru**** 2943300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/997699/tps65988-spi-flash-setting

器件型号:TPS65988

您好!

我们使用 TPS65988DH、PD FW 存储在连接到芯片的 SPI ROM 中。  第三方供应商负责在将 PD FW 二进制文件安装到系统之前将其刷写到 SPI ROM 芯片中。  第三方询问、当他们尝试将二进制文件刷写到 SPI ROM 芯片中时、他们应该如何配置如下相关设置。  请相应地提供您的意见。

谢谢、

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    您可以保留默认值。

    此致、

    Peter