This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:P2P 或 NOT

Guru**** 2927750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/997670/xio2001-p2p-or-not

器件型号:XIO2001

大家好、

 XIO2001IZGU 和 XIO2001ZWS 是否为 P2P?

温度差?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅此应用手册 www.ti.com/.../sllz077.pdf

    MicroStar BGA 封装中的器件使用层压 nfBGA 封装进行了重新设计。 nfBGA 封装提供等效于数据表的电气性能和等效于或更佳的热性能。 它提供与 MicroStar BGA 相同的 X 和 Y 尺寸、并提供引脚对引脚和封装兼容性。

    谢谢

    David