This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:大约100 Base-TX UTP 差分输出电压测试

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848K-MAU-EK, DP83848K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991791/dp83848k-about-100-base-tx-utp-differential-output-voltage-test

器件型号:DP83848KDP83848K

您好!

我的客户使用 DP83848K-MAU-EK EVM 测试了100 Base-TX UTP 差分输出电压(+Vout/-VOUT)。

但这些结果软件失败。

(测试结果:)

+Vout:试用1 (最差):1.0670 V、试用4:1.0667 V、试用3:1.0665 V (总计6个三端)

-VOUT:第5次审判(最差):-1.0751 V,第1次审判:-1.0749 V,第2次审判:-1.0698 V (总共6个三态)

通过限值:(950.0mV 至1.0500V)

(测试条件:)

EVM:DP83848K-MAU-EK

测试设备:DSO90804A (KEYSIGHT)

探头:型号:1130B(KESIGHT)

干扰源:33250A (KEYSIGHT)

他们在相同的测试条件下测试了其他公司的 PHY、然后两项测试均通过。

(问题)

(1) DP83848K 是否通过了 DP83848K-MAU-EK 的100 Base-TX UTP 差分输出电压测试?

(2)关于脉冲传输的中心抽头、

根据数据表(65页)、贴图被放置、但未放置在 DP83848K-MAU-EK 中。(请参阅下面的内容。)

 

您是否认为这是测试失败的可能原因?

(3)您有什么解决方案或想法吗? (例如、更改 RBias 值。)

(4)您能告诉我们可能的原因吗?

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    要回答您的一些问题、请执行以下操作:

    1. DP82848K-MAU-EK 已确认通过测试。
    2. 没有这些衰减不应该是一个主要问题、因为您还有其他更接近 PHY 的衰减。

    我有几个自己的问题:

    1. 您当前使用的 RBIAS 电阻值是多少?
    2. 您是否使用100欧姆端接 MDI 线路?
    3. 您能否提供测试设置的方框图?

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

     

    感谢你的答复。

    要回答您的一些问题、请执行以下操作:

     

    您当前使用的 RBIAS 电阻值是多少?

    (回答)

    RBIAS 电阻值为4.87欧姆。 它不变。

    2.您是否使用100欧姆端接 MDI 线路?

    (回答)

    是的。 它在测试装置上设置为100欧姆。

    3.您能否提供测试设置的方框图?

    (回答)

    请参阅随附的文件。

     

    此致、

    TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    RBIAS 电阻器是否在1%的容差范围内? 如果不是、我建议使用具有该容差的电阻器。 否则、我还可以建议调整 RBIAS 电阻器值以查看其是否有所改善。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

     

    它们使用的是 DP83848K-MAU-EK,而 RBIAS (R24:4.87k)没有改变。

    因此、RBIAS 电阻器的容差在1%以内

    我在第一个问题中附上了测试设置的方框图。

    请给我们一些关于方框图的评论或建议吗?

     

    此致、

    TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    我看不到方框图有任何问题。

    即使您使用的是 EVM、您是否仍然可以尝试调节 RBIAS 电阻器值并查看是否存在有益的差异?

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

     

    感谢你的答复。

     

    RBIAS 电阻器的更多信息、

    如您所知、如果超过 RBIAS 电阻(4.87k±1%)、则无法满足 IEEE 标准。

    它们需要更高精度的电阻器才能在1%精度范围内进行调节。

    此外、他们还提到了以下主题。

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/interface-forum/806498/question-about-dp83848/2984979?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DP83848%252520rbias#2984979

    因此、它们很难调节 RBIAS 电阻器。

     

    他们有一些问题。

     

    1)您能否说出 Vout 差分输出电压测试在测试环境中失败的可能原因?

    例如:

    用于 EVM 的 DP83848的修订版本有・μ V 差异

    EVM PCB 布局布线的阻抗不匹配・Ω

    TI 和我的客户在测试环境中的差异

     

    2) EVM PCB 布局布线的阻抗不匹配

    他们确认 TD+/TD-(单端输出)、但超出了理想的幅度下限(2.80V)

    大约60mV。 (请参阅随附的文件。)

     

    为什么它超过理想的振幅下限? 请告诉我们可能的原因吗?

    他们认为 EVM PCB 布局布线的阻抗不匹配是可能的原因。

     

    此致、

    TAO_2199

    e2e.ti.com/.../_1030_DP83848K_2D00_MAU_2D00_EK_1130_Voltage-swing-of-TD_2B00_-and-TD_2D00_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    1. 关于 RBIAS 电阻器、数据表中建议的值用于满足 IEEE 标准。 我们通常通知客户不要更改它以避免出现问题。 但是、如果即使 RBIAS 电阻器与建议值相同、但测试失败、则可以尝试对其进行调整以查看是否通过测试。
    2. 让我咨询我的团队、了解是否超出幅度问题的下限、我明天就可以与您联系。
    3. 至于测试失败的原因、我可能忽略了方框图上的内容。 您似乎正在使用链接伙伴进行测试。 您如何确保信号来自 DUT 而不是链路伙伴? 如果您不确定、是否可以在没有连接伙伴的情况下尝试测试?

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

     

    感谢你的答复。

    (1)

    >但是,如果即使 RBIAS 电阻器与建议值相同,也无法通过测试,

    >可以尝试调整以查看是否通过。

    (问题)

    如果在更改了 RBIAS 电阻值的情况下通过了测试、是否可以为其产品?使用更改的电阻值

     

    (3)

    (答案)

    它们使用100欧姆测试装置端接 MDI 线路、作为差分输出电压测试。

     

    此致、

    TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

     

    其他问题和答案。

    (1)

    (问题)

    或者更改的值仅用于测试、测试完成后、RBIAS 电阻器将恢复数据表中建议的值(4.87k±1%)。

    以上没有问题吗?

    (3)

    (答案)

    他们在测试装置部分没有连接伙伴的情况下进行了测试、但也同样失败了。

     

    此致、

    TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    我正在研究有关您的问题的几个方面。 我将最迟在星期二回复。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    与我的团队协商后、我建议增大外部端接电阻器以降低差分输出电压以通过测试、或者尝试使用 RBIAS 电阻器使其处于限制范围内。

    如果使用更改后的 RBIAS 电阻器进行测试、我建议在五个不同的部件或电路板上测试新值、以确保新值不会导致 PHY 上的其他问题。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

     

    感谢你的答复。

    我会将您的意见告知我的客户。

    另一个问题。

     

    它们使用16cm 短 RJ45电缆(DUT-测试装置)。 (请参阅下面的内容)

    在测试中、您将多少长度用作 RJ45短电缆(DUT-测试装置)?

     

    此致、

    TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

     

    我还有一个问题。

    >我建议增大外部端接电阻器以降低差分输出电压以通过测试,

    关于“增加外部端接电阻器”,

    这些是否意味着 TPDM/TPDP 上的以下电阻器?

    (例如、这些电阻增加到51欧姆。)

       

    此致、

    TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    1. 在我们的测试中、我们使用了一根大约8 cm 的电缆。 由于您的结果高于最大限制、因此缩短电缆可能没有什么帮助。
    2. 是的、这些是我之前提到的电阻器。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    感谢您的建议

    我的客户将尝试通过增加外部端接电阻器和进行测试

    对它们有一些疑问。

    (1) DP83848K-MAU-EK (EVM)设计为49.9Ω±1%作为外部终端电阻器。

    增加 PHY 规范中的外部端接电阻器是否存在任何问题或影响?

    如果没有问题、为什么增加外部端接电阻器没有问题?

    当它增加到51Ω μ A 时、规格是否存在任何问题?

    增加外部端接电阻器或更改 RBAIS 电阻器、哪一个影响更小?

    (2)在 TI 进行合规性测试时 、外部端接电阻是否发生了变化?

    此致、

    TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    1. 增加外部端接电阻器时不应出现任何问题。 它只应影响 MDI 线路上的电压电平。 PHY 的功能不应受到影响。 根据我们的经验、在更改外部端接电阻时没有问题。 但是、我还没有尝试专门在 DP83848上增加到51欧姆。 总的来说、与改变 RBIAS 电阻器相比、改变外部端接电阻器的影响应该更小。
    2. 电阻器未更改。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

     

    感谢您的评论。

    它们通过更换外部端接电阻进行测试、并确认通过差分输出电压测试。

    (合规性测试的所有测试项目均已通过。)

    根据其测试结果、它们将电阻值更改为45-47欧姆。

    我有一个问题。

    它们将使用自动 MDIX、并且需要更改 RX 侧外部端接电阻器。

    当 RX 端外部端接电阻在 IEEE 规定的范围(96 Ω+-20%)内变化时、

    对 PHY 规格有任何影响吗?

    (通过了合规性测试的所有测试项目。)

     

    此致、

    TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    如果您使用的是自动 MDIX、那么当 PHY 设置为 MDIX 模式时、可能需要根据差分输出电压测试的结果更改 RX 侧电阻器上的外部端接。 我怀疑您可能必须进行与 TX 侧相同的更改、但我建议您在 MDIX 模式下运行测试、以查看这些引脚是否需要更改端接电阻器。

    与 更改 TX 侧的外部端接电阻器相同、它不应对 PHY 规格产生任何影响。

    此致、

    Adrian Kam