This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF386:工作温度为-40摄氏度至+85摄氏度

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/997268/ds90cf386-with-operating-temperature-of--40-deg-celsius-to-85-deg-celsius

器件型号:DS90CF386

您好、我们的团队建议您将 IC 等同于 DS90CF386 、工作温度为-40摄氏度至+85摄氏度。  DS90CF386似乎 仅适用于-10摄氏度至+70摄氏度的情况。 打算将此 IC 与 THS8200配合使用 、以在 -40摄氏度至+85摄氏度的工作温度下进行 LVDS 至 VGA 转换。

此致

Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    遗憾的是、我们没有用于汽车级的 DS90CF386。 这主要用于标准商用级温度范围。

    Aaron