This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C387:AECQ100选项

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF388, DS90C387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/997034/ds90c387-aecq100-option

器件型号:DS90C387
主题中讨论的其他器件:DS90CF388

大家好、团队、  

我的客户正在寻找与 DS90C387、DS90CF388等效的 AECQ100。

它们需要支持 WUXGA 格式。

串行器的输入是 2X 并行24位 RGB。

解串器的输出应为 2倍并行24位 RGB。

此致、

Mahendra Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahendra、

    感谢您向我们咨询。 只是想澄清一下。 您想知道我们是否为 AECQ100准备了 DS90C387和 DS90CF388。 是这样吗? 或者您正在尝试查找是否有2个并行24位 RGB 输入。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    是的、客户正在寻找 与 DS90C387和 DS90CF388等效的 AECQ100。 他们希望通过显示解串器链路支持 WUXGA。

    此致、

    Mahendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahendra、

    DS90C387和 DS90CF388没有自动认证或直接替换。

    Aaron