This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS8200-EP:+3.3V LVDS 接收器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: THS8200, DS90CF384

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/997411/ths8200-ep-3-3v-lvds-receiver

器件型号:THS8200-EP
主题中讨论的其他器件:THS8200DS90CF384

大家好、

我的客户希望选择 一个+3.3V LVDS 接收器 与 THS8200配合使用、以在 -40 ~+85°C。的工作温度下进行 LVDS 至 VGA 转换

DS90CF384 是否适合?请提供建议、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanni、

     很抱歉、e2e 论坛上有针对此器件的技术支持。 有关  DS90CF384的问题 ,请在接口论坛上打开您的问题,我认为他们将有专家回答您的问题。