This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216:关于与 TUSB214兼容性的查询

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB214, TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/997180/tusb216-inquiry-about-compatibility-with-tusb214

器件型号:TUSB216
主题中讨论的其他器件:TUSB214

您好、支持团队

客户正在使用 TUSB214开发产品。

目前、TUSB214正通过 I2C 控制来使用。

对于直流升压设置、I2C 寄存器正在禁用状态中使用、如下所示。

请确认以下查询。

TUSB214和 TUSB216是否在硬件中100%兼容?

2. TUSB214和 TUSB216是否与软件100%兼容?

- I2C 地址是否相同(在比较数据表时看起来是相同的。)

-设置寄存器(例如交流升压和直流升压设置、设置级和电平)是相同的

TUSB216是否可以像 TUSB214那样禁用通过 I2C 进行直流升压?

基于 TUSB216、引脚11为 CDP_Enz (CDP 使能)、当引脚为低电平时、显示 CDP 运行。 如果处于浮动状态、它会做什么?

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    虽然 TUSB214和 TUSB216/I 在引脚排列和运行方面是相似的器件、但它们的运行并不是100%完全相同。

    在硬件设置方面、TUSB214具有 DC_BOOST 和 EQ、其中 TUSB216/I 具有一个合并的 AC/DC_BOOST 和 RX_SEN 设置。  此外、中的 VREG 引脚被 CDP_Enz 取代。

    两个器件的寄存器也不同。  设置或清除寄存器 EH 中的位3不会禁用 TUSB216/I 器件中的直流升压。

    CDP_Enz 具有内部上拉电阻、如果 t 保持悬空、则会禁用它。

    此致、

    JMMN