This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:I2C 程序设置方法。

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/997399/sn65dp159-i2c-program-setting-method

器件型号:SN65DP159

我参考 slla468.pdf 第1页通过 I2C_EN 选择 I2C 模式或引脚搭接模式: 并且选择 I2C_EN 为高电平。
我知道 EQ_SEL/A0、HDMI_SEL/A1控制 DP159 I2C 从地址。

如果我的客户要将地址设为 BC,请分享所需的电源序列/控制方法?
我仔细查看了数据表或应用手册、但找不到正确的程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要通过65k 电阻器将 I2C_EN 上拉至3.3V

    需要通过单独的65k 电阻器将 A0和 A1拉至接地。

    DP159上电并对 I2C_EN、A0和 A1引脚的状态进行采样后、DP159将处于具有正确 I2C 地址的 I2C 模式。

    谢谢

    David