This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:查询 TUSB8042A

Guru**** 2696755 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/997293/tusb8042a-inquiry-on-tusb8042a

器件型号:TUSB8042A

尊敬的 TI 专家:

以下是我关于  TUSB8042A 的问题:

我想问  TUSB8042A 引脚49 (测试)的具体功能是什么。 我相信这些是预留给工厂测试的、但具体的工厂测试是什么? 一个场景示例将会很好。

2.引脚49 (TEST)需要一个外部下拉电阻器。 但将该引脚悬空会产生什么后果?  

提前感谢您。

此致、

Jonard Rico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonard、您好、

    TEST 引脚 TEST 将器件置于 TI 工厂生产测试模式。  在此模式下、集线器不再充当集线器、引脚已重新分配功能。  在 TI 工厂之外、它不有用。

    我们需要将 TEST 引脚拉至低电平、以防止意外进入测试模式。

    此致、

    JMMN