This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E007:ESD 保护与浪涌保护相混淆。

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2E007, TVS1401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/997236/tpd2e007-i-confuse-esd-protection-and-surge-protection

器件型号:TPD2E007
主题中讨论的其他器件: TVS1401

尊敬的 TI:

此原理图下方是 RS485.RS422和 RS232的连接器。

e2e.ti.com/.../Fire_5F00_Connector_5F00_SCH.pdf

e2e.ti.com/.../422-connector.pdf

该原理图应用 了 ESD 和浪涌保护。

保护部件请参阅以下应用手册。  

对于大规模生产、我搜索替换 ESD 和浪涌保护器件。

TPD2E007适用于 RS485.RS422和 RS232、如下所示应用原理图所示。

   

其他公司的参考电路图用作 ESD 器件和浪涌器件、但 TI 有点令人困惑、因为它是作为一个器件应用的。

我有疑问。

TPD2E007是否仅适用于 ESD 保护器? 还是 ESD 和浪涌保护器?  

请回答我的问题。

谢谢你。

此致、

全仁浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Inho、

    TPD2E007同时具有 ESD 和浪涌保护功能。 如果您查看数据表、您将看到列出了两个标准:IEC 61000-4-2 (ESD)和 IEC 61000-4-5 (浪涌)。 对于浪涌、该器件的额定浪涌电流可承受高达4.5A 的浪涌电流、符合 IEC 61000-4-5标准。 您可以在下面的图7中看到浪涌波形:  

    但是、如果您需要具有较高浪涌额定值的器件、我建议使用 TVS1401。

    如果我需要澄清任何内容、请告诉我。

    此致、

    Matt Smith