This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232E-Q1:未上电时、接收器输入阻抗是否发生变化、是否会损坏有源远程器件?

Guru**** 2905510 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3232E, TRS3232E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/995829/trs3232e-q1-when-unpowered-does-the-receiver-input-impedance-change-and-would-it-damage-an-active-remote-device

器件型号:TRS3232E-Q1
主题中讨论的其他器件:TRS3232E

器件通电时的数据表中给出了接收器输入阻抗 ri。 但是、如果器件未通电、输入阻抗是否会发生变化?

PS:器件 TRS3232E 的数据表(不带-Q1后缀)在第8.4.2节中指出、未上电时不会损坏远程器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    TRS3232E 和 TRS3232E-Q1之间的行为相同。 与我们的大多数收发器器件一样、在未通电时、引脚会变为高阻抗、因此不应出现损坏。 如有必要、我已通知 RS232专家此主题、请进一步评论。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    内部5kOhm 下拉电阻 相对于接地、是无源的、其值不随电源变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 因此、当 TRS3232E-Q1未上电时、远程器件唯一可见的阻抗是内部5k 电阻? 或者是否有可保持可见的 ESD 保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、未供电的 Rin 阻抗仍然为5kOhm。 除非输入电压满足 其触发条件( 不在 正常工作区域内)、否则 ESD 保护将保持未激活状态。