This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:锁定 PIN 问题

Guru**** 2926990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/995158/ds110df111-lock-pin-issue

器件型号:DS110DF111

尊敬的团队:

我们的客户存在以下问题:

如果 CDR 锁定成功锁定、则第16个引脚锁定信号应处于高电平。

如果锁定信号为低电平、则意味着 CDR 锁定失败。

如果第16个引脚锁定信号为低电平、如何解决 CDR 锁定失败问题、您能指导我们吗?

非常感谢、

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 您能否为以下重定时器通道寄存器提供所观察到的值?  

    • 0x02、0x03、0x27、0x28、0x2D、 0x31

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是通道 B 寄存器信息。

          

    地址

    0x02

    0x04

    0x03

    0x00

    0x27

    0x00

    0x28

    0x00

    0x2D

    0x80

    0x31

    0x40

     

     

    root@localhost:~# i2cset -y 0 0x18 0xff 0x5

    root@localhost:~# i2cdump -y 0 0x18

    未指定大小(使用字节数据访问)

        0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f   0123456789abcdef

    00:00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 10 0f 08 00 93 69    ?????I

    10:3A 20 a0 90 00 10 7a 25 40 23 00 03 24 00 E1 55   :???.?z %@#.$.?U

    20:00 00 00 40 00 00 00 00 30 00 72 80 00 06   …@@… 0.r?..?

    30:00 40 11 88 bf 1f 33 0e 00 A5 29 e8 00 80 00   。@????3??????????

    40:00 40 80 50 c0 90 54 a0 b0 95 69 D5 99 A5 E6 F9   。@?P?T??I????

    50:00 00 A5 00 80 00 00 00 b0 95 ed D5 99 A5 E6 F9   ……?????????????

    60:00 00 00 00 00 00 00 00 0A 44 40 00 00 00 00 00 00..........    D@…

    70:03 20 00 00 00 00 00 00 b0 95 E9 D5 99 A5 E6 F9   ? … ???????

    80:00 40 80 50 c0 90 54 a0 b0 95 69 D5 99 A5 E6 F9   。@?P?T??I????

    90:00 00 50 00 80 00 00 00 b0 95 ed D5 99 A5 E6 F9   ..P.???????????

    A0:00 40 80 50 c0 90 54 a0 b0 95 69 D5 99 A5 E6 F9   。@?P?T??I????

    B0:00 00 99 00 80 00 00 00 b0 95 ed D5 99 A5 E6 F9   ……?????????????

    C0:00 40 80 50 c0 90 54 a0 b0 95 69 D5 99 A5 E6 F9   。@?P?T?I????

    D0:00 00 A5 00 80 00 00 00 b0 95 ed D5 99 A5 E6 F9   ……???????????

    E0:00 40 80 50 c0 90 54 a0 b0 95 69 D5 99 A5 E6 F9   。@?P?T?I????

    F0:00 00 A5 00 80 00 00 b0 95 F9 D5 99 A5 E6 05   ……?????????????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队、以下是通道 B 寄存器信息。

          

    地址

    0x02

    0x04

    0x03

    0x00

    0x27

    0x00

    0x28

    0x00

    0x2D

    0x80

    0x31

    0x40

     

     

    root@localhost:~# i2cset -y 0 0x18 0xff 0x5

    root@localhost:~# i2cdump -y 0 0x18

    未指定大小(使用字节数据访问)

        0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f   0123456789abcdef

    00:00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 10 0f 08 00 93 69    ?????I

    10:3A 20 a0 90 00 10 7a 25 40 23 00 03 24 00 E1 55   :???.?z %@#.$.?U

    20:00 00 00 40 00 00 00 00 30 00 72 80 00 06   …@@… 0.r?..?

    30:00 40 11 88 bf 1f 33 0e 00 A5 29 e8 00 80 00   。@????3??????????

    40:00 40 80 50 c0 90 54 a0 b0 95 69 D5 99 A5 E6 F9   。@?P?T??I????

    50:00 00 A5 00 80 00 00 00 b0 95 ed D5 99 A5 E6 F9   ……?????????????

    60:00 00 00 00 00 00 00 00 0A 44 40 00 00 00 00 00 00..........    D@…

    70:03 20 00 00 00 00 00 00 b0 95 E9 D5 99 A5 E6 F9   ? … ???????

    80:00 40 80 50 c0 90 54 a0 b0 95 69 D5 99 A5 E6 F9   。@?P?T??I????

    90:00 00 50 00 80 00 00 00 b0 95 ed D5 99 A5 E6 F9   ..P.???????????

    A0:00 40 80 50 c0 90 54 a0 b0 95 69 D5 99 A5 E6 F9   。@?P?T??I????

    B0:00 00 99 00 80 00 00 00 b0 95 ed D5 99 A5 E6 F9   ……?????????????

    C0:00 40 80 50 c0 90 54 a0 b0 95 69 D5 99 A5 E6 F9   。@?P?T?I????

    D0:00 00 A5 00 80 00 00 00 b0 95 ed D5 99 A5 E6 F9   ……???????????

    E0:00 40 80 50 c0 90 54 a0 b0 95 69 D5 99 A5 E6 F9   。@?P?T?I????

    F0:00 00 A5 00 80 00 00 b0 95 F9 D5 99 A5 E6 05   ……?????????????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队、以下是通道 B 寄存器信息。

          

    地址

    0x02

    0x04

    0x03

    0x00

    0x27

    0x00

    0x28

    0x00

    0x2D

    0x80

    0x31

    0x40

     

     

    root@localhost:~# i2cset -y 0 0x18 0xff 0x5

    root@localhost:~# i2cdump -y 0 0x18

    未指定大小(使用字节数据访问)

        0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f   0123456789abcdef

    00:00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 10 0f 08 00 93 69    ?????I

    10:3A 20 a0 90 00 10 7a 25 40 23 00 03 24 00 E1 55   :???.?z %@#.$.?U

    20:00 00 00 40 00 00 00 00 30 00 72 80 00 06   …@@… 0.r?..?

    30:00 40 11 88 bf 1f 33 0e 00 A5 29 e8 00 80 00   。@????3??????????

    40:00 40 80 50 c0 90 54 a0 b0 95 69 D5 99 A5 E6 F9   。@?P?T??I????

    50:00 00 A5 00 80 00 00 00 b0 95 ed D5 99 A5 E6 F9   ……?????????????

    60:00 00 00 00 00 00 00 00 0A 44 40 00 00 00 00 00 00..........    D@…

    70:03 20 00 00 00 00 00 00 b0 95 E9 D5 99 A5 E6 F9   ? … ???????

    80:00 40 80 50 c0 90 54 a0 b0 95 69 D5 99 A5 E6 F9   。@?P?T??I????

    90:00 00 50 00 80 00 00 00 b0 95 ed D5 99 A5 E6 F9   ..P.???????????

    A0:00 40 80 50 c0 90 54 a0 b0 95 69 D5 99 A5 E6 F9   。@?P?T??I????

    B0:00 00 99 00 80 00 00 00 b0 95 ed D5 99 A5 E6 F9   ……?????????????

    C0:00 40 80 50 c0 90 54 a0 b0 95 69 D5 99 A5 E6 F9   。@?P?T?I????

    D0:00 00 A5 00 80 00 00 00 b0 95 ed D5 99 A5 E6 F9   ……???????????

    E0:00 40 80 50 c0 90 54 a0 b0 95 69 D5 99 A5 E6 F9   。@?P?T?I????

    F0:00 00 A5 00 80 00 00 b0 95 F9 D5 99 A5 E6 05   ……?????????????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队

    这是通道 B 寄存器信息。

          

    地址

    0x02

    0x04

    0x03

    0x00

    0x27

    0x00

    0x28

    0x00

    0x2D

    0x80

    0x31

    0x40

     

     

    root@localhost:~# i2cset -y 0 0x18 0xff 0x5

    root@localhost:~# i2cdump -y 0 0x18

    未指定大小(使用字节数据访问)

        0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f   0123456789abcdef

    00:00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 10 0f 08 00 93 69    ?????I

    10:3A 20 a0 90 00 10 7a 25 40 23 00 03 24 00 E1 55   :???.?z %@#.$.?U

    20:00 00 00 40 00 00 00 00 30 00 72 80 00 06   …@@… 0.r?..?

    30:00 40 11 88 bf 1f 33 0e 00 A5 29 e8 00 80 00   。@????3??????????

    40:00 40 80 50 c0 90 54 a0 b0 95 69 D5 99 A5 E6 F9   。@?P?T??I????

    50:00 00 A5 00 80 00 00 00 b0 95 ed D5 99 A5 E6 F9   ……?????????????

    60:00 00 00 00 00 00 00 00 0A 44 40 00 00 00 00 00 00..........    D@…

    70:03 20 00 00 00 00 00 00 b0 95 E9 D5 99 A5 E6 F9   ? … ???????

    80:00 40 80 50 c0 90 54 a0 b0 95 69 D5 99 A5 E6 F9   。@?P?T??I????

    90:00 00 50 00 80 00 00 00 b0 95 ed D5 99 A5 E6 F9   ..P.???????????

    A0:00 40 80 50 c0 90 54 a0 b0 95 69 D5 99 A5 E6 F9   。@?P?T??I????

    B0:00 00 99 00 80 00 00 00 b0 95 ed D5 99 A5 E6 F9   ……?????????????

    C0:00 40 80 50 c0 90 54 a0 b0 95 69 D5 99 A5 E6 F9   。@?P?T?I????

    D0:00 00 A5 00 80 00 00 00 b0 95 ed D5 99 A5 E6 F9   ……???????????

    E0:00 40 80 50 c0 90 54 a0 b0 95 69 D5 99 A5 E6 F9   。@?P?T?I????

    F0:00 00 A5 00 80 00 00 b0 95 F9 D5 99 A5 E6 05   ……?????????????

     

    BR、

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是通道寄存器0x02的完整解码。

    客户正在观察0x02 = 0x04。 基于此值:

    • 未满足 ppm 检查
    • 信号质量和/或振幅不足以锁定

    我会向您推荐、

    1.  尝试禁用 PPM 检查以查看是否实现了锁定
    2. 尝试增大重定时器的输入信号振幅

     

    地址

    (十六进制)

     

    默认值(十六进制)

     

    模式

     

    EEPROM

     

    字段名称

     

    说明

    2.

    7:0

    0x0

    R

    N

    CDR_STATUS

    CDR 状态[7:0]

    位[7]=达到 PPM 计数

    •    1:数据速率处于指定的 PPM 容差范围内(通常约为±1000ppm、除非寄存器0x64中另有说明)。

    •    0:错误:超出 ppm 容差。

    位[6]=自动调整完成

    •    1:CTLE 自动自适应已完成。

    •    0:正在进行 CTLE 自动自适应。

    位[5]=失败锁定检查

    •    1:信号质量和振幅水平不足以锁定。

    •    0:信号质量和振幅水平足以实现 CDR 锁定。

    位[4]=锁定

    •    置位表示 CDR 锁定到传入信号。

    位[3]= CDR 锁定

    •    置位表示 CDR 锁定到传入信号(与位4的状态相同)。

    位[2]=达到单个位限制

    •    1:满足获取 CDR 锁定的位转换次数。

    •    0:CDR 锁定时间窗口内的位转换不足、无法声明锁定。

    位[1]=比较器 LPF 高电平

    •    1:基于环路滤波器比较器电压、数据速率超过 VCO 上限。

    •    0 =数据速率在 VCO 上限以内。

    位[0]=比较器 LPF 低电平

    •    1:根据环路滤波器比较器电压、数据速率低于 VCO 下限。

    •    0 =数据速率在 VCO 下限内。

    谢谢、

    罗德里戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队  

    客户 回复如下

    我尝试使用以下命令禁用 PPM 检查、似乎 CDR 仍处于解锁状态

    root@localhost:/mnt/ramfs i2cset -y 0 0x18 0xff 0x5

    root@localhost:/mnt/ramfs i2cget -y 0 0x18 0x2F

    0x06

    root@localhost:/mnt/ramfs i2cset -y 0 0x18 0x2F 0x2

    root@localhost:/mnt/ramfs i2cset -y 0 0x18 0xA 0x1c

    root@localhost:/mnt/ramfs i2cset -y 0 0x18 0xA 0x10

    root@localhost:/mnt/ramfs i2cget -y 0 0x18 0x2F

    0x02

    root@localhost:/mnt/ramfs i2cget -y 0 0x18 0x2

    0x00

    root@localhost:/mnt/ramfs i2cget -y 0 0x18 0x2

    0x04

    对于振幅测试、您能否与我们共享相应的命令、将输入信号的振幅提高到重定时?

    BR、

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 您能否提供测试设置的详细说明?
    • 重定时器输入通道插入损耗大约为多少?

    谢谢、

    罗德里戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队

    客户 回复如下:

     

          这是测试方案。

          由于我们的设计基于 NXP LS1046 RDB,、我们以前没有评估输入通道插入损耗。

          您能否提供有关如何评估参数的更多信息?

    非常感谢、

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    此 SFP+入口通道很可能是低插入损耗。 估算通道损耗的一种方法是测量高 频数据模式(例如1010)和低频模式(例如11111100000000)的输出信号电振幅、然后计算两个振幅值的 dB 比。

    对于您的情况、我建议在故障重定时器的 CHB 上应用以下设置、以强制 CTLE = 0x00
    (即最低升压设置。)

    步骤

    共享/通道寄存器集

    操作

    寄存器地址[十六进制]

    寄存器值[十六进制]

    写入掩码[十六进制]

    注释

    1

    通道

    写入

    31.

    00

    60

    设置 ADAPT 模式0。

    2.

    通道

    写入

    03

    00

    FF

    EQ=0x00、根据通道损耗选择正确的值。

    3.

    通道

    写入

    3A

    00

    FF

    与 Reg_0x03相同

    4.

    通道

    写入

    40

    00

    FF

    与 Reg_0x03相同

    5.

    通道

    写入

    2D

    08

    08

    启用覆盖 EQ 设置

    从0x03寄存器设置开始(需要为 DF111设置)。

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队  

    客户机已完成旁路重定时器、然后通过跳线将 SERDES 从 MAC 连接到光学模块。
    按重置按钮、然后每次打开电源30次- Ping 已连接

    初步结论不清楚、与重定时器有很大关系。 我们测量了重定时器和输入25MHz 时钟的电源纹波、并将其与演示板进行了比较。
    测量数据如下。

    非常感谢、

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队

    客户 回复如下:

    我尝试强制 CTLE=0x00、但仍然有问题。

    非常感谢、

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请参阅下面的其他建议。

    1. 您能否确认重定时器的输入数据速率为10.3125Gbps?
    2. 如果在 SFP+热插拔后发现问题、如果 执行重定时器 CDR 重置和释放、通道是否能够锁定?
      • 步骤

        共享/通道寄存器集

        操作

        寄存器地址[十六进制]

        寄存器值[十六进制]

        写入掩码[十六进制]

        注释

        1

        通道

        写入

        0a

        0°C

        0°C

        使 CDR 复位有效。

        2.

        通道

        写入

        0a

        00

        0°C

        释放 CDR 复位。

    3. 如果通过设置通道寄存器0x0C[3]=0来禁用 SBT 检查、重定时器通道是否获得 CDR 锁定?

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rodrigo Natal

    您能不能离线讨论一下、我给您发了邮件。

    非常感谢

    丹尼