This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:原理图检查

Guru**** 2747485 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, LSF0204, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/996757/pca9306-schematic-check

器件型号:PCA9306
主题中讨论的其他器件: LSF0204TXS0102

大家好、

对于 PCA9306、客户提出以下原理图。 您是否愿意帮助您进行审核?

客户的主要问题是+3V_CP 早于+1.8V、而+3VS (EN 引脚)是最新的。 是否会基于此设计存在泄漏问题?

我在原理图上的想法是、应移除从 RI312 200K 上拉至1.8V 的电压、这种理解是否正确?

谢谢

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN 和 VREF2必须被连接在一起(并且一定不能有一个下拉电阻器)。 VREF1必须 直接连接至1.8V。在正常运行期间、泄漏电流流入 VRFEF2并流出 VREF1。

    使用正确的电路时、如果1.8V 电源先上电、则不存在泄漏电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 的帮助!

    最大值、

    我已通知应用工程师此主题、他们将作出相应的响应。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    下面是我的原理图审阅:

    原理图引脚分配与数据表引脚分配相匹配:正确

    去耦电容器:正确

    SCL 和 SDA 线匹配:正确

    EN 引脚:Clemens 所指的设置如下所示。  当 VREF1不等于 VREF2时、应使用此设置。

    此设置所需的条件是 VREF2引脚未直接连接到 VCC2。 VREF2需要有一个上拉电阻器、正如 Clemens 所说的、下拉电阻器(RI328)应该被移除。 我想指出、如果您想在 VREF1 = VREF2的开关配置中使用此器件、则无需将 EN 引脚连接到 VREF2。 这是开关配置的示例电路。

    请记住、您无法使用此配置、因为 VREF1不等于 VREF2、因此正如 Clemens 所述、您应使用转换配置并将 EN 引脚连接到 VREF2。  

    如您所述 、应移除 RI312。 VREF1可直接连接至 VCC1。

    所有 SDA 和 SCL 线路上都应该有上拉电阻器。 您是否检查过它们是否超过最大电阻值?

    最后、正如 Clemens 所说的、有一个泄漏电流从 VREF2流向 VREF1。 第8.1.7节讨论了如果使用 LDO 为 VREF1供电、这可能会导致问题的原因。 如果您的系统是这种情况、请参阅第8.1.7节、以计算可放置在 VREF1上的弱下拉电阻器的值。

    如果 VREF1在 VREF2之前通电、则不应有泄漏电流。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris 和他的团队:

    非常感谢您的详细解释。  

    最后一个问题是、我们的计划是在 VREF2端连接3.3V 电源轨、比 Vref1上的1.8V 电压轨更早。 计划将 EN 直接连接到1.8V。 您能否帮助确认移动是否正确?

    谢谢

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我添加了捕获以帮助理解我的描述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我刚刚记得先前在 E2E 主题 https://e2e.ti.com/support/interface/f/interface-forum/984303/pca9306-pca9036-application-question?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=pca9306#中的讨论 

    因此、我认为最后一条消息中的原理图更改不正确、请帮助确认。

    因此、根据当前的讨论、请查看我的以下陈述、  

    ***后接地为1.8V VREF1上升至高于3.3V VREF2,我们希望防止从3.3V 到1.8V 的泄漏***

    EN 引脚的 GPIO 控制不适用、因为 Vref1和 Vref2具有不同的额定电压。

    2. EN 和200K 电阻应连接在一起并上拉至较高的电压。

    3.在我的电流应用中,由于较低的电压(1.8V)比较高的电压(3.3V)晚,为了防止漏电,我们不应将 EN 连接到3.3V 基准。

    4.由于前3个索赔中提到的限制,您认为下面的设计是唯一的方法吗?  

    5.如果客户坚持通过 GPIO 使用单独的使能控制引脚、您认为 LSF0204可能是更好的选择吗?

    感谢你的帮助。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当较高的电压(3.3V)首先上电时、泄漏电流会部分上电 另一个电源、这可能不是您想要的。

    1.是的。 (EN 可以通过开漏驱动器被拉低、但如果没有电源、这是不可能的。)

    2.是的。

    3.正确。

    4.这是可行的。 (只要 EN 电压不高于 I/O 电压、就不会有电流流动。)

    LSF0204可以工作、但 TXS0102会是一种更简单的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、  

    感谢你的答复。  

    最后一个问题是、如果客户想要使用 EN 引脚、您认为下面的原理图是否可行? (将 EN 和 Vref2连接在一起并被拉至 EN 电源轨。) 3.3V 电压最早、1.8V 电压、EN 引脚最后电压。  

    如果可以的话、与前一个使 Vref1和 Vref2引脚断开连接的选项相比、有哪些优缺点?

    谢谢你  

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此原理图仍然显示 EN/VREF2引脚上的下拉电阻。 假设 它不存在、这将起作用:当 EN 为低电平时、不会发生泄漏。

    在之前没有 VREF1/VREF2的电路中、EN 必须被驱动至1.8V。在这个电路中、EN 必须由一个开漏输出驱动。 (第三种选择是使用 kΩ 3.3V 推挽输出驱动200k Ω 电阻器的另一端。)  选择哪一个取决于连接到 CP_TL_EN 的元件。