This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UR910-Q1:ALP 不与 DS90UR910评估板通信

Guru**** 2535230 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/996165/ds90ur910-q1-alp-does-not-communicate-with-ds90ur910-evaluation-board

器件型号:DS90UR910-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

我正在尝试通过 ALP 为 DS90UR910配置寄存器。 我有

我已完成以下故障诊断:
我已经在另一个 TI 评估板上测试了 Aardvark i2c 软件狗、可以更改它的寄存器。
2.我已经阅读了数据表、知道从器件地址配置正确。

附件是日志文件和屏幕截图

此外、如果此产品已过时、请告诉我更新后的产品是什么

请提供帮助、谢谢

 e2e.ti.com/.../MainGUI.exe.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edmund、

    以下是一些建议:

    a)测试时、是否在"Information"选项卡中选择了正确的 I2C 地址? 只是检查一下。 否则、请尝试建立通信以更正 i2c 地址。

    b)看起来您具有非常旧的 ALP 版本(v1.52.0030)。 该版本中的 UR910配置文件的日期为2012年。 此配置文件稍后更新。 建议您更新到网络上的最新版本(v1.57.0030)。 链接

    https://www.ti.com/tool/ALP

    请按此顺序安装 ALP 框架工作和 ALP 配置文件更新。 我想您可能必须先卸载 v1.52。

    谢谢、

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用(b)解决。 谢谢!