This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:用于 Linux 3.10的软件驱动程序

Guru**** 2916670 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/996051/dp83848k-software-driver-for-linux-3-10

器件型号:DP83848K

您好,

以下 Linux 驱动程序的以太网 PHY 高于 Linux 4。

我们的客户使用了 Linux 3.10、发现它没有  genphy_soft_reset 的定义。 我们是否有 Linux 3.10驱动程序以供参考?

此致

Kailyn

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    如果您可以使用最近更新过的 DP83822 Linux 驱动程序、它应包含修复此小错误所需的信息。 如果您对此有任何问题、请告诉我!

    谢谢、
    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lysny:

    非常感谢您的回复。   DP83822 Linux 驱动程序是否与 DP83848K Linux 驱动程序兼容?

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    否、因为822的寄存器集与848不完全匹配。

    谢谢、

    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lysny,

     感谢您的回复,因此 我们的客户使用了 DP83848K,并解决了问题,而 DP83848的 Linux 驱动程序与 DP83822不兼容,您为什么建议使用 DP83822来解决此错误? 很抱歉、我没有完全理解。

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    哦、抱歉。 我想我不够清楚。 建议参考 DP83822驱动程序、以便复制缺失/不正确的术语对象! DP83822驱动程序比 DP83848更新、因此我建议修复错误的更快方法是搜索在822驱动程序中切换错误的术语、并将这些定义添加到848驱动程序中! 这有道理吗?

    谢谢、

    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lysny,

    非常感谢您的回复、 我现在理解了、我建议  客户根据您的意见进行回复。

    此致

    Kailyn