This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:解串器兼容性

Guru**** 2925710 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS83B, SN65LVDS93A, SN65DSI83, SN65LVDS822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/997185/sn65dsi83-deserializer-compatibility

器件型号:SN65DSI83
主题中讨论的其他部件:SN75LVDS83BSN65LVDS93A、SN65LVDS822

大家好、

我有一位客户希望使用 SN65DSI83和 SN65LVDS822 SerDes、但希望确认两者之间的兼容性。 SN65LVDS822有一个部分、描述了一些兼容的串行器、例如 SN75LVDS83B、 SN65LVDS93A、和 符合 TIA/EIA 644-A 标准的标准行业 LVDS 发送器 SN65DSI83也能正常工作吗?

谢谢、

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    是的、我自己将 SN65LVDS822与 SN65DSI83搭配使用。 您只需确保两个器件都支持您要使用的时钟频率。

    此致、

    I.K.