This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV2421:BISTEN 申请查询

Guru**** 1895605 points
Other Parts Discussed in Thread: DS92LV2422, DS92LV2421
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/995664/ds92lv2421-bisten-application-inquiry

器件型号:DS92LV2421
主题中讨论的其他器件:DS92LV2422

大家好、团队、

我的客户 正在使用 DS92LV2421和 DS92LV2422和 BISTN 引脚对串行链路执行内置自检。 数据表图32显示了串行器的 BISTN 与解串器的 BISTN 之间的延迟。 这2个信号之间的延迟应该是多大?


它们将相同的 BISTEN 信号连接到串行器和解串器。 这是否会在测试模式开始时自动生成错误? 他们能否稍后通过等待通过 PDB 引脚启用解串器来解决此问题?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    在启用2422 BIST 之前、您需要等到 DS92LV2421开始输出 BIST 模式。  

    您也可以使用 PDB 来控制时序。

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charley、


    你好。

    从 DS92LV2421发出 BISTN 到开始发送输出 BIST 模式的延迟是多少? 输入时钟 CLKIN 以10MHz 的频率运行。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它应该大约为几微秒。  

    此致、

    蔡夏利