This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:中断问题

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TUSB320LAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/997133/tusb320-interrupt-questions

器件型号:TUSB320

大家好、  

我有一位客户正在评估 TUSB320、我想确认他们的一些问题:  

  1. 中断引脚是否总是 在 状态发生变化时发生变化、或者是否需要复位 IC 以首先清除 INTERRUPT_STATUS (0x09位4)?
  2. 主机读取寄存器后、如果没有 CSR 更改、是否需要为下次读取重置 IC (用于 CSR 状态检查)?

要在技术问题上做更多具体说明、实际上我的客户希望获取数据表中提到的电源电流状态。 它们希望在移除电源适配器时检测源电流变化、并根据主机电源更改器件设置。 看起来需要重置 IC 周期、例如、将 IC 重置为每秒1次、然后获取电源状态。 您能否帮助确认此行为并为此功能提供软件指导? 我相信数据表的7.2.1.2中对此进行了概述、但我想确认一下。  

谢谢、  

Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    首先、我建议使用 TUSB320LAI 而不是 TUSB320

    1.为了查看 INT_N 的正确状态、 必须通过向该字段写入1来清除 INTERRUPT_STATUS。

    2.只有 在 TUSB320LAI 将其置位后、才会清除 INTERRUPT_STATUS。 从 MCU 读取不需要清除该位。  

    如果在连接期间更改了电流广播、TUSB320LAI 将发送中断。