This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:无法进入 USB 3.0模式

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/995007/tusb9261-can-not-enter-usb-3-0-mode

器件型号:TUSB9261

您好、先生、

TUSB9261和 Vl813在我们的项目 WiDi 主机中共享、

一些产品发现、该器件无法进入 USB 3.0模式、而只能进入 USB 2.0模式。
因为我们的设计是 TUSB9261、在上电时进入 USB3.0模式、但现在它会失败。

但是,打开 vl813电源后,设备可以访问 USB 3.0,延迟约为0.5秒。
如果没有这种延迟、某些器件只能访问 USB 2.0。
这种现象的比例约为58/271。
这是一个大规模生产的项目。
这以前没有发生过,现在已经发生过。
我从 Mouser 购买了这些器件。
您能帮我分析原因吗?
如果需要、我可以通过电子邮件向您发送原理图。
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请接受友谊请求并发送 schmatic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    谢谢你。

    我已向你发出友谊请求。

    请接受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接受

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我已将原理图发送给您。

    请帮助我确认原因。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我收到了。 将在明天提供反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P5V 用于为 VL813供电、TUSB9261 上行端口连接到 VL813端口4。

    在 VL813稳定后、TUSB9261连接确实需要一些延迟