This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:GUI 上无法看到用户指南中所述的相同选项。

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/996817/tps25750evm-not-able-to-see-same-options-on-the-gui-as-stated-in-the-user-guide

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件:TPS25750

您好!

我在 Windows PC 上下载了 TPS25750-GUI。 我无法在 GUI 上看到第三组选项。

//摘自用户指南。
该类别中的最后一组选项是该器件从 BQ 器件(电池)提供和接收电源
充电器)。 图2-2中以棕色标出了该组、显示在类别右侧、并附带
顶部是 TPS25750D 型号、底部是 TPS25750S 型号。 //

我的 GUI 上未显示上述设置。 是否需要我连接评估模块?

我已添加 GUI 的图像(左侧的图像)。 和 GUI 的图像(右侧的图像)。 我已将选项标记为黄色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GUI 显示了正确的一组图。  用户指南中有一个正在纠正的错误。  TPS25750不支持不使用所选充电器之一的仅灌电流配置。