This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:问题"灌电流侧应用中的 HPD SRC 配置"

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/993840/tmds181-question-hpd-src-configuration-under-sink-side-application

器件型号:TMDS181

各位专家、您好!

我对数据表中 TMDS181的典型应用电路有疑问。
在灌电流侧典型应用电路中、HPD SRC 侧为 NC。
我可以理解由于唤醒此器件需要 HPD-SNK 而被上拉、但我不知道为什么 HPD SRC 配置为 NC。

然后、您能否告诉我、当器件处于灌电流侧应用中时、为什么将 HPD SRC 配置为 NC?


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San

    HPD_SRC 是3.3V 信号、而 HDMI 要求 HPD 为5V。

    1. 如果灌电流侧标量已经支持5V HPD、则可以绕过 TMDS181 HPD 电平转换功能、并将标量 HPD 直接连接到 HDMI 连接器。 TMDS181 HPD_SNK 将连接到此总线以实现 HPD 侦听功能、同时使 HPD_SRC 保持 NC 不变。
    2. 如果灌电流侧标量不支持5V HPD、则需要外部电平转换器。 同样、TMDS181 HPD_SNK 将连接到电平转换器的5V 侧以实现 HPD 侦听功能、同时将 HPD_SRC 保持为 NC。

    HPD 可通过 TMDS181并在 HPD_SRC 的输出端使用外部电平转换器、但在第二种实现方式下无需使用该电平转换器。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    很抱歉我迟到的答复、感谢您的解释。

    这是第一次听到 HPD 嗅探电路。 数据表中没有任何说明、数据表方框图中也没有如下所示的此功能。

    您能告诉我有关 HPD 监控电路的更多详细信息吗?

    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San

    请参阅下面的 HPD 监测实施方框图。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David San、

    我不是在问如何实现 HPD snoop。
    我想知道为什么我们需要配置为 HPD snoop。
    我再次查看了数据表、并发现有人评论说、该器件具有根据 HDP 状态自动启用省电模式的功能。
    因此、我想在内部 HPD 电平转换器之前或之后存在 HPD 信号状态检测电路、但数据表的方框图中没有任何说明。 仅显示 HPD SNK/SRC 之间存在下拉电阻器和电平转换器。

    您能否告诉我我们为什么需要配置为 HPD 监测模式以及与 HPD 监测相关的内部电路的详细行为和功能?


    此致、
    Kazuki Kuramochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San

    您的理解是正确的。 如果您查看 TMDS181数据表中的表12、可以看到、当 HPD_SNK 变为低电平时、TMDS181将进入断电模式。

    省电模式:

    • OE =低电平通过关闭所有功能块将器件置于最低功耗状态。
      • OE 重新置位后、L→H 的转换会产生复位、如果器件通过 I 2C 进行编程、则必须对其进行重新编程。
    • 向寄存器09h[3]写入1。
    • OE =高电平、HPD_SNK =低电平

    谢谢

    David